This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141: TMDS141:它到底是什么?

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS141, TMDS171, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570406/tmds141-tmds141-what-is-it-exactly

部件号:TMDS141
主题中讨论的其他部件: TMDS171TMDS181

您好,

什么是HDMI登山者? 是缓冲区还是更多/不同? 我不确定它是否也能正常工作:我在一个小子板上有一个DVI连接器,我必须通过FMC连接器和几英寸(5或6)的印刷电路板跟踪将TMDS信号路由到FPGA。 我是否需要子板PCB上的缓冲器,或者我是否可以将DVI信号直接路由到FMC连接器并从那里路由到FPGA? 如果我确实需要缓冲区, TMDS141是否可以执行此任务?

谢谢!

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo:

    TMDS141是一款重驱动器,支持高达每条通道2.25Gbps

    我们也有

    TMDs171支持高达3.4Gbps的速率,具有重计时器功能

    TMDS181支持高达6Gbps的速度,还具有重新计时器功能。

    检查这三台设备,看看哪台设备符合您的需求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 但为什么叫“Hider”呢? 它隐藏了什么? :-)