This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:能否将P82B715 SX/Sy侧连接到ISO1541DR的第1侧

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570236/p82b715-could-i-interface-p82b715-sx-sy-side-to-the-side-1-of-iso1541dr

部件号:P82B715
主题中讨论的其他部件:ISO1541

随附的是连接的方框图。 电源为5 V

1.我们发现所附方框图中显示的电路根本不工作。 原因是P82B96DR SX/Sy端的最大容积为1.0 V,而Vilt1的最小值等于ISO1541面1输入sda1和SCL1上的0.5 V。

2.我的问题是:

A)是否可以用相同配置的P82B715替换P82B96DR芯片,以使其正常工作?

B)是否有任何其它与P82B96DR引脚兼容且在上述配置中正常工作的缓冲器或扩展器。

非常感谢您的迅速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    我看不到结构图。  您需要"使用丰富格式"并选择"插入文件"按钮以插入图片。  

    Francis Houde