This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0030:LMH0030

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569975/lmh0030-lmh0030

部件号:LMH0030

我需要将数据插入不同视频格式的HD-SDI流的温哥华空间,并且需要位于"Y"通道中。

我当时正在研究LMH0030来执行此操作,但是它似乎无法为HD-SDI视频插入辅助数据。

(数据表第15页)

是否有可用于插入HD-SDI辅助数据的类似设备? (SMPTE 292M)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    LMH0030能够通过SMPTE视频数据输入将并行辅助数据插入长数据流。 LMH0030假定在AD[9:0]端口上提供了HANC和VanC区中的辅助数据,以便将其插入串行组件流。 您是否正在寻找不同的功能?

    谢谢!

    Michael