This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN引脚和VREF2引脚的200kOhm电阻器和100pF电容器值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569179/pca9306-200kohm-resister-and-100pf-capacitor-value-for-en-pin-and-vref2-pin

部件号:PCA9306

你好,团队成员

我对 PCA9306有一些疑问。

  1. EN引脚和VREF2引脚需要200kOhm电阻器的精确度是多少?
    +/- 0.5 % 访问足够了?
  2. 数据表的连接,需要100pF电容器,用于EN引脚和VREF2引脚。 此值是否应考虑电容随施加的直流电压而变化?

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,
    1 % 可以。 我建议使用X7R或更好的50 % 电压降额盖。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯

    让我再次确认一下。
    陶瓷电容器将随施加的直流电压而变化。
    那么在考虑到变化之后,应该添加100pF? 在这种情况下,上限值应大于100pF。
    还是应该在不考虑更改的情况下添加100pF上限? 在这种情况下,上限值应仅为100pF。

    建议使用哪一项?

    此致,
    高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,
    使用一个100pF的X7R和10V额定电压的电流罩,这样您就可以正常工作了。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯

    您是否意味着我们不必考虑电容随直流电压的变化?
    我们正在尝试使用陶瓷罩来实现这一特性。

    此致,
    高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takakahashi-san:

    考虑 影响电容器阻抗的所有变量是一种良好的设计做法,例如温度特性,直流电压影响以及电容器的容差。  

    Francis Houde