This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041RGC REVD评估模块中提到的EEPROM实用程序

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8040, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567524/tusb8041evm-eeprom-utility-mentioned-in-the-tusb8041rgc-revd-evaluation-module

部件号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他部件:TUSB8040,TUSB8041

您好,

在哪里可以获得TUSB8041RGC REVD评估模块用户指南中提到的EEPROM实用程序。

谢谢!

Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉耽误您的时间,如果您提供了电子邮件地址或您在此论坛中向我发送了私人消息,我可以共享该工具。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法对TUSB8041EVM EEPROM进行编程。 我已在设备管理器中检查,它没有显示“TI TUSB8040 EEPROM编程端点”。

    我的配置如上图所示

    SDA  -引脚37 -上拉
    SCL  —引脚38—上拉
    SMBUS #  —引脚39—上拉

    FULLPWRMGMT —引脚40—下拉式
    PWRCTL_POL -引脚41—下拉式
    联动  -引脚42 -下拉

    AUTOEN# -引脚 45 -上拉

    谢谢

    Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的EEPROM可能存在问题,您能否共享EEPROM的数据表?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM - 24LC128-I/MS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的EEPROM似乎使用2字节寻址,TUSB8041仅支持具有1字节地址的EEPROM,请参阅TUSB8041数据表的8.4 第2节。
    此致