This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP40:使用SN65LVCP40分发SDI

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP40, LMH0344, DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570168/sn65lvcp40-using-sn65lvcp40-for-distributing-sdi

部件号:SN65LVCP40
主题中讨论的其他部件: LMH0344, DS25BR204

是否有人知道SN65LVCP40是否适合分配SDI。 例如,如果我从电缆均衡器LMH0344中取下,是否可以为SN65LVCP40供电并获得一对差分输出,一个用于环路,另一个用于反序列化?  这需要在270MHz,1.5GHz和3GHz下工作。  数据表上的带宽表明它能够做到这一点,但与以太网或类似设备相比,SDI中的病理信号不同,我想知道它是否能够应付?  我在过去曾遇到过一个问题,在DS25BR204上尝试类似的操作,但这不起作用。  我不想再用这个零件燃烧,而是想用一个更便宜的替代方法来代替多个LMH0395s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    SN65LVCP40尚未针对SDI进行测试,您需要检查电气信号的兼容性,了解其工作的数据速率。

    如果您正在寻找一个带有驱动器的交换机,LVCP设备可以工作,如果您只需要切换,我们的HD3SS*无源交换机也可以工作。

    您需要检查这些设备是否支持SDI的电气特性。

    此致