This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:RGMII的默认寄存器设置

Guru**** 2544010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569950/dp83867ir-default-register-setting-with-rgmii

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0203万TIDA-0.0204万

大家好

您是否介意询问DP8.3867万IR?
您是否将RGMII作为参考数据的默认寄存器设置?
或者,如果可能,并且您有 与 DP8.3867万IR和RGMII相关的.c源代码TIDA-0.0203万 (符合EMI/EMC工业温度双端口千兆位以太网PHY参考设计),您可以提供给我们吗?
(或者,TIDA-0.0203万包括"drivers/net/phy/dp8.3767万.c"?)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    数据表中的第47页显示了用于设置RGMII而无需注册访问(驱动程序)的引导。
    引脚RX_D6具有内部下拉功能,因此无需外部下拉即可进入RGMII操作。

    另一个选项是使用寄存器0x32位[7]设置RGMII。

    另外,您是否想询问有关TIDA-0.0204万的信息?
    www.ti.com/.../TIDA-0.0204万

    git.kernel.org/.../dp8.3867万.c

    上述867驱动程序链接也具有RGMII启用呼叫。

    此致,
    罗斯