This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:输入模块的系统保护

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569670/sn65hvs882-system-protection-for-input-module

部件号:SN65HVS882

在数据表的图21中 ,显示了演示SN65HVS882设备系统保护的应用电路。对于输入端子,它几乎不依赖于1.2kW电阻器。

我的问题是:

-在发生连续电压(布线错误)和浪涌事件时,此电路提供的最大保护是什么?

-在1kV浪涌事件中,我们将有~1A约20 us,电容器充电后电流将在何处流动? 数据表中没有关于ESD事件中的最大电流及其流动时间的信息。只有正常操作5mA限值。

-如果器件依赖内部二极管将此电流输送到VCC,此二极管是否能承受此电流?

-如果连续电压为30V,则会有25mA的电流通过1.2kW电阻器,而正常电流限制为5mA。在这种情况下会发生什么情况? 增加引脚电压并打开ESD结构,导致电流更低的情况再次出现上述情况?

这些问题与我们 目前正在处理的客户机会有关。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个相关问题是:检测逻辑1是否需要2mA的最小电流? 我能否检测到逻辑1的电流限制低得多,比如100 uA? 根据rlim规范,这种限制是可能的,但这是否可以检测? 我想在非标准应用程序中使用它来检测某些水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed

    在HVS882中,每个IPX引脚有一个15kV HBM ESD额定值二极管接地。 一般来说,HBS事件的峰值电流约为0.7A/kV。 在浪涌事件期间,您是否可以反复检查峰值电流? 对于1kV浪涌(IEC 6.1万-4-5 www.ti.com/.../slva711.pdf),它看起来有点太低 。如果电流水平在安培水平附近,我认为二极管应该能够接受它。

    您还可以参考此螺纹了解销的输入特性。 (e2e.ti.com/.../1.5559万) 它通常显示300kOhm直至ESD电池跳闸点。 之后,I/V斜率取决于ESD电池的特性。

    如果输入电流限制通过rlim设置为5mA,则1.2kOhm Rin之间的电压将为6V。 因此IPX上的电压为30-6=24V。

    从数据表中,可以通过大约0.9MOhm (90V/100uA)的rlim将电流限制设置为100uA。 如果您使输入电压输入电压值阈值也对您起作用,则它应可用于检测。

    如果您还有其他问题,请告诉我。