This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:40C时的操作问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569367/tca9535-operation-issue-at--40c

部件号:TCA9535

我的一位军事客户在-40C温度下遇到TCA9535TWR问题。 以下是对客户所看到内容的描述:

我对已知良好的主板和有问题的主板执行了一些测试。 我们的配置使用TI MSP430x2xx微控制器与I2C总线上的TCA9535TWR I2C扩展器通信。 我们的软件在通电后等待10毫秒,然后再尝试与I2C扩展器进行通信。 在10毫秒延迟后,微控制器在尝试访问I2C扩展器之前,查看UCB0STAT寄存器上的UCBBUSY位,以确定I2C总线是否繁忙或空闲。

对于已知良好的主板,10毫秒是开机后足够长的延迟,以便I2C总线在两个室温(25°C)下恢复为空闲。 在-40°C时,对于问题板,10毫秒在室温下足以使总线返回闲置状态,但在-40°C时,我们必须将延迟增加到100秒,以便总线tom返回闲置状态。

对我来说,巴士开始运行的延迟时间似乎过长。 您以前见过此问题吗?

您是否需要查看任何设计细节或布局? 考虑到这是军事客户,可能很难做到这一点,但我可以尝试。

如果您还有任何疑问,请告诉我。

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:
    他们是否可以用多个部件或多个主板再现此问题? 我们需要确保这是部件问题,而不是主板上的其他问题。 他们是否在什么温度下开始看到问题?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    我已就涉及的董事会数目提出这一问题 ,并将在收到答复后立即予以公布。

    怀疑有问题的主板似乎只在其最低测试级别开始显示问题,因此我不确定在较高温度下是否可以看到问题。 我可以问他们这个问题,我会公布他们的回应。

    他们所使用的时间范围是否表明存在问题? 您是否在低温下看到时间范围增加。 如果我们需要脱机,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:
    您是否说有多个板在执行此操作? 我们的零件极不可能因温度而出现这种程度的变化。 我希望看到信号波形与零件的通信和电源,因为这种情况甚至会发生。 让我们确保耗材符合预期。 他们为我们提供的有关问题的详细信息越多,我们就能提供更多帮助。 让我们看看它是否具有非常可重复性。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    以下是客户的回应:

    我们在进行过热量测试的24块主板中的6块主板上看到了此问题,因此我们主板的25 % 大致上都出现了此问题。 它也可在6块板上重复使用,当我们在-40°C的30到60分钟无电源停留后首次开机时,它们始终存在此问题。这是他们遇到此问题的唯一温度。

    我会要求客户提供信息,但我们可能需要脱机。 我会告诉你。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:
    他们是否将故障主板上已知正常的部件和损坏主板上的部件调换到Goo主板上? 只会帮助显示它是在部件还是板上。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    我将在离线状态下直接发送电子邮件给您。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist