This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:DP8.364万强制模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569336/dp83640-dp83640-forced-mode

部件号:DP8.364万

你(们)好

目前,我们正在使用DP8.364万 PHYTER连接我们的2台设备。 直到今天,我们在全双工的100米处将它们与自动协商联系起来。 我们的客户要求我们加快启动速度。 现在,我们尝试在强制模式下连接PHYTERS,以避免由于自动协商而产生额外的时间。

但我们不能以这种方式连接PHYTERS。 如果加载BMCR寄存器时,AutoNeg位设置为0,并带有链接信息(100M/FD),则BSMR寄存器中的链接状态从不设置为1 (也与PHYSTS寄存器中的状态相同)。

请告诉我们实施此解决方案的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yoann,

    您能否确认以下几点:
    1.您的链接合作伙伴是否能够进行并行检测?
    2.您的链接合作伙伴是否能够支持100Mbps的速度?
    3.您使用的是强制还是自动MDIX? 您的链接合作伙伴怎么样? 您使用的是哪种类型的电缆(即交叉电缆或直电缆)?
    4.当您强制达到100Mbps时,是否在MDI上看到MLT3信号? 请向我发送示波器快照
    5.您也可以通过引导启用100Mbps强制,您是否也尝试过此操作来解决您的驱动器的软件问题?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross

    1.   在我们的两种设备中,使用相同的PHYTER。 当能够自动协商的设备连接到不能自动协商的设备时,使用并行检测,是吗? 但在我们的系统中,PHYTERs被配置为相同的值以避免自动组合。 在下图中,我总结了我们的系统体系结构。
    2.   是的。 启用自动协商后,两个设备都能在全双工模式下以100m的速度进行通信。
    3.   已启用Auto-MDIX,但我们使用直通电缆连接设备。 我们需要用相同的速度和双工模式配置设备,以避免AutoNeg过程。
    4.   一旦硬件组件可用,我会立即给您发送一份照片。
    5.   是的,我们做到了。 我们已通过bootstrap强制执行双工模式和速度。 当我们重置PHY (通过在BMCR寄存器中设置位#15)时,Defaut:
           -双工模式设置为全双工。
           速度设置为100m。
           -禁用AutoNeg。

    此致,

    Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoann,

    是否可以将0x0到0x1F寄存器的寄存器转储发送给我?

    这将帮助我更好地了解PHY正在做什么。

    请在启用100Mbps FD的引导带以及启用自动协商时发送。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross

    最后,我们使用强制模式成功连接了我们的设备。 问题是直向电缆不适合此配置。

    通过使用交叉电缆,建立链路的速度比自动连接更快。

    我想如果没有自动注册,PHYCR寄存器中的MDIX_EN位就不相关了。

    感谢您的支持。

    此致,
    Yoann。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoann,


    很高兴现在可以使用。

    请注意,即使禁用自动协商,仍可使用Auto-MDIX。

    此致,

    罗斯