This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:寄存器设置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569439/dp83867ir-register-setting

部件号:DP8.3867万IR

大家好

您是否介意询问 DP8.3867万IR

我们的客户将 DP8.3867万IR 与RGMII I/F配合使用

<问题1>
在适用于DP8.3867万的Linux驱动程序上 ,此驱动程序是否对应于以下EVM?  
-DP8.3867万IRPAP-EVM1000M/100M/10M以太网PHY评估模块
-DP8.3867万ERGZRGMII 1000M/100M/10M以太网PHY评估模块


现在,我们的客户可以确认 波形在 测试模式下正常。
连接也正常。
因此 ,我们认识 到硬件正常(MAC,PHY,Pulsetrans和RJ45连接器)。  

我们的客户在Web上使用以下文件(.c和.h)。
<文件>
驱动程序/net/dp8.3867万.c
-include/dt-bindings/net/ti-dp8.3867万.h
当我们的客户将 DP8.3867万IR 与此源代码配合使用时, PHY和SOC之间没有数据。
因此,如果您有一些建议 来澄清问题,您能否告知我们?
例如,寄存器设置。(是否可以使用默认设置,,,)

我们需要您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    这些EVM上没有处理器,因此它们独立于驱动程序。
    如果将MDIO/MDC线路蓝线连接到基于Linux的处理器,那么您将能够将该驱动程序与EVM配合使用。

    那么,他们是否将EVM与处理器和运行测试模式配合使用? 我对问题2感到困惑。
    您能否发送一个结构图,说明如何将EVM与SoC配合使用?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross San

    感谢您的回复!

    很抱歉,我们的解释让您感到困惑。
    我们的客户使用 其使用DP8.3867万IR  和RGMII接口的主板。
    我们想通过 电路图解释当前情况,但我们客户的电路包含机密内容。
    那么,是否可以通过私人邮件地址发送邮件?
    我的电子邮件地址如下:
    电子邮件: matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

    然后,在我们客户的电路上,MDC  通过VDDIO连接到2.2千欧上拉。
    它是否会导致某些故障?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    我会给您发送一封电子邮件。

    对于MDC,这不会对我们造成问题,但您确定他们的处理器需要此上拉?

    通常此销上没有拉力。


    此致,

    罗斯