This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I和TUSB4020BI的USB_VBUS阈值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569185/tusb4041i-usb_vbus-threshold-for-tusb4041i-and-tusb4020bi

部件号:TUSB4041I
主题中讨论的其他部件: TUSB4020BI

您好,

客户考虑在 其主板上使用TUSB4041I或TUSB4020BI将芯片连接到扩展卡(不带物理USB连接器)。  因此,他们可能不会像大多数情况那样将5V连接到USB_VBUS, 他们计划从3.3V电源连接USB_VBUS引脚。  所以,questinos将会是。

  • 这2个芯片的USB_VBUS引脚的VIH是什么?
  • 对于使用3.3V的情况,您会如何建议在电路板上实施的电阻分配器的比率?
  • 如果USB_VBUS低于此阈值,芯片是否完全不是功能?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    -阈值介于300mV至450mV之间
    -3.3V 17k/90k分压器
    -如果不存在USB_VBUS,设备将不会连接到上游端口
    此致