This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:用于UFP应用的TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2892990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569621/tusb321ai-tusb321ai-hd3ss3212-for-ufp-application

部件号:TUSB321AI
主题中讨论的其他部件: HD3SS3212TUSB321

大家好,

我的客户考虑将TUSB321AI + HD3SS3212用于UFP应用。
虽然以下原理图适用于DFP应用,   但UFP应用是否需要VBUS开关?



如果答案是肯定 的,我想知道如何控制UFP应用的VBUS开关的EN引脚。
我的客户想知道。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    UFP应用不需要此开关,只需确保VBUS_DET引脚通过900K电阻连接到VBUS信号,并使用下拉电阻器配置端口输入。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    图3 (DFP模式示意图) 显示TUSB321A的ID引脚 是上拉的,并连接到HD3SS3212的oen引脚。
    TUSB321A 数据表显示  ,当端口为UFP时,ID引脚仍为Hi-Z,如下所示。



    我认为Oen引脚应控制为低(启用HD3SS3212)。
    我是否还应该断开ID引脚 与Oen引脚的连接,并断开UFP应用的下拉式Oen引脚?

    此致,
    Yaita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

       正确,仅当TUSB321作为DFP连接时,ID引脚才会降低,此外,DFP应用程序仅在有DFP连接时才会启用MUX。 这是预料之中的。 对于UFP应用程序,您可以 使用外部控制器来控制OEnby,该控制器正在监视TUSB321的输出引脚(如果任何输出引脚为低电平)。 行为如下:

    模式 输出1 OUT2
    未连接
    连接- 900mA
    已连接- 1.5A
    随附- 3A

    另一个选项是"始终开启"。

    此致,

    迭戈。