This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2530:请生产分布...

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569833/tps2530-production-distributions-please

部件号:TPS2530

我希望在设计的这一部分中指定在电池供电的应用程序中使用它,电池位于输入端,使用时间长达2年,然后在设备通电时使用电池。 以前我使用的调节器在关闭状态下的漏电率很低(温度超过2nA),但现在我需要这个开关,因为我使用的是与电池并行的100uf电容器-- 在调节器的上游,此电容器泄漏过多(以前的陶瓷电容器存在板弯曲问题,可能会出现故障,因此我现在需要使用钽聚合物)。 我正在尝试通过将此电容器置于下游来将其与开关隔离, 但在存储期间,我需要在开关上实现低泄漏。  我已经测试了几个部件,我测试的部件的泄漏量为~10-20nA,这与数据表一致,但我希望获得脱机泄漏的生产分布情况,以便我可以知道大量泄漏的预期结果。 数据表显示的最大值为1uA,但对于我的应用来说,这太大了,我知道根据典型数字,零件可能会更接近典型。 如果我可以在关闭状态下获得此零件的生产测试分布(直方图),那么我可以自信地指定此零件。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与我们的测试团队核实并与您联系。 同时,请给我发一封电子邮件,因为这将是我答复的途径。