This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1可以采集输入HDMI输入信号

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569961/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-can-t-capture-the-input-hdmi-input-signals

部件号:DS90UB949-Q1

尊敬的技术支持团队:

   我使用 DS90UB949-Q1将HDMI 信号序列化到FPD link III,而取消序列化的点是 DS90UB940。 我没有配置寄存器,只是在我的i.MX6板输出HDMI信号后重置地址0x01寄存器的位4以重置HDMI控制器。当我读取0x5f HDMI频率寄存器时,得到结果00。 I符合i.MX6板输出HDMI信号。TMDS_CLK的频率约为26MHz,可传输800*480视频信号@60 fps。我使用FFC 电缆在i.MX6板和949板之间连接HDMI信号

  是否需要配置其他寄存器以解决问题? 949的输入HDMI时钟锁定机制是什么? 我测量了HDMI咔嗒板的单端信号,但上升边缘和下降边缘较差。 这是否是我无法获得TMDS_CLK频率的原因?