This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 A类/C电缆识别

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569717/tps65982-tps65982-type-a-c-cable-discrimination

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我想知道:

如果我们使用的是不带PD的C型充电器,会发生什么情况? 我想我们不会有任何协商过的合同。 因此我们可以读取寄存器0x3F来查看广告是什么(CCPullup)。

我的第一个问题是:5伏以上的电压需要电源提供PD能力? 因此,上拉广告足以得出5V 3A/1.5A/0.9A充电器的结论?

第二:我有一根A型到C型电缆,它被识别为功能完备的C型电缆(Reg 0x40),但情况并非如此。 因此,对于C型差异,此寄存器不是那么可靠... 本例中目前的广告是3A,而正如前面所说,我们有A型电缆。

是否有其他方法可以完全区分A型和全功能C型电缆? “1.2 Enabled/Disabled”reg0x35是否可靠?  

提前感谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    1.正确,如果C型充电器没有PD,则VBUS (vSafe5V)上仅存在5V电压。 如果需要更高的功率,充电器必须具有PD功能。 在这种情况下,充电器将发送其源功能,而接收器将请求所需的功率级别。

    2.查看reg (0x40)时,您是否指的是PlugDetails? 如果是这样,如果您已在系统配置中将插座配置为功能齐全的C型插头,则将读取全功能插头。

    您已将什么连接到A型到C型电缆?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    首先感谢您的快速回复。

    啊,好的,插头的细节不是关于所连接的电缆,而是关于插座是什么,可以理解。

    我连接了一个常用的A型充电器(此充电器支持1.2 ,但我有其他充电器不支持)。

    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您可以查看reg (0x48)"Rx SOP Identity"(Rx SOP标识),这将告诉您连接的设备是否具有数据功能。 您还可以查看reg (0x49)以进一步了解电缆端接类型和电缆延迟。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,
    遗憾的是,如果我插入Type-C或C型全电缆,则没有区别:

    NumValidIDO 0
    响应发现身份请求未发送或挂起
    USB供应商ID无
    模态操作无
    产品类型无
    数据可用作USB设备无
    数据可用作USB主机无
    认证状态无
    BCD设备无
    USB产品ID无
    IDO 4无
    IDO 5无
    IDO 6无

    在这种情况下,我将TPS6.5982万evm作为源连接在另一侧。
    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我也正在使用TPS6.5982万EVM模拟此问题。
    将Type-C连接到A型电缆时,TPS6.5982万假定它具有3.0 的100功能,因此它将显示为全功能电缆。 但是,如果您使用的是带E标记的电缆,则必须明确说明它不能处理3.0。 考虑到这一点,在使用这两根电缆查看reg (0x3f)和reg (0x5f)时,预计会看到相同的功能。 唯一不同之处是A型电缆标有E标记,并明确表示它无法处理3.0 速度。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    好的,我会尝试使用1.2 ,作为A型的完全区别。似乎很可靠地说,我们实际上有A型电缆。
    谢谢!
    丹尼尔