This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:GPIO的驱动器能力

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568527/tps65982-driver-ability-of-gpios

部件号:TPS6.5982万

大家好,

您能告诉我每个GPIOx的最大驱动电流吗?

数据表似乎不包含该信息。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi:

    我们不建议从GPIO引脚中提取电流,因为这很容易损坏芯片。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    感谢您对此问题的及时回复。

    他们不想从GPIO动态消耗电流。 他们只想感应GPIO输出电平,并将其事务用作EP中的触发事件。

    从根本上说,在其数据表中,该规范几乎在器件中定义为I_OH和I_OL,但在TPS6.5982万的数据表中没有找到它。

    这些规范应该为一般系统设计打开,但您能否向客户透露?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi-San,

    GPIO引脚可轻松用于触发EP内部的事件。 EP的输入引脚不会从GPIO引脚中消耗太多电流,也不会导致TPS6.5982万出现问题。 但是,不建议在GPIO引脚上运行LED,因为这可能会从GPIO中消耗太多电流,并可能会损坏设备。

    谢谢!
    Eric