This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130's地址读写

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569442/sn75dp130-s-address-read-and-write

主题中讨论的其它部件:SN75DP130

我可以读取和写入I2C地址,如图1所示。

我经常无法读取和写入I2C地址,如图2所示。

图3是我的命令,我在监视器上连续读取地址从05h到0Ch。

显然 ,SN75DP130是不寻常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    我已将此移至适当的论坛。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    所以我想问题是:
    有时候你可以写收银地址,有时候你不能,对吗?
    我看到写入NAK捕获的噪声更大,您是如何设置I2C地址的? 您是否尝试过其他两个地址?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,有时我可以写,有时我不能。
    我认为其他信号也会影响I2C总线。
    我将关闭其他芯片(例如CPU和CPU...等)并继续尝试。
    我有其他地址,结果也一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我认为DP130可能会在ADDR引脚中听到一些噪音,并且没有正确选择其地址,您能否检查那里的电压水平?

    您是否可以尝试其他DP130样品?

    此致