This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:使用DS90CR286A将摄像机链接信号转换为并行视频

Guru**** 2540040 points
Other Parts Discussed in Thread: FLINK3V8BT-85, DS90CR286A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565232/ds90cr286a-using-ds90cr286a-to-convert-camera-link-signal-to-parallel-video

部件号:DS90CR286A
主题中讨论的其他部件:FLINK3V8BT-85,DS90CF386

我正在尝试评估上述部件是否能够将摄像头链接底座信号转换为并行。 我是否需要任何其他电子设备,或者我是否可以将Camera Link输出直接插入此芯片上的插针并输出并行视频? 基本摄像机规格:320x256 @ 30FPS,12位输出,20.75MHz时钟。

后续- FLINK3V8BT-85的接收器是否会执行此功能?

www.ti.com/.../flink3v8bt-85

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    是的,DS90CR286A可用于将摄像机链路基座(串行化4 LVDS数据+1 LVDS CLK)转换为包含24位+3控制信号的并联输出。 执行此转换不需要其它电子元件。

    我对12位输出很好奇。 我通常会看到RGB565,RGB666或RGB888,所以我想知道摄像机是否仍在执行RGB888,或者这是某种形式的RGB444,其数据速率是摄像机的24位输出的两倍? 在这两种情况下,只要输出在单时钟边缘(而不是DDR)上闪动,并且您可以确保进入DS90CR286A的LVDS时钟处于PLL锁定范围内(20-66 MHz),此应用程序就应该可以工作。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael。 我是否可以使用Flink评估套件的接收器的一半来建立连接原型?

    http://www.ti.com/tool/FLINK3V8BT-85

    我们尝试连接的摄像机是短波IR摄像机:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我查看了摄像机的规格并查看了12位基本摄像机链路,我认为您应该能够将接收器的一半FLINK3V8BT-85输入用作原型,并看到摄像机中已内置了CameraLink串行器:

    请注意,FLINK3V8BT-85板载DS90CF386在时钟的下降边缘上闪动输出并行数据。 如果您希望在上升沿使用类似的接收器设备,我建议您查看DS90CR286A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Michael,这太棒了。 非常感谢您的帮助。 RxCLK输出行是否允许我们设置反序列化器的输出速率? 对于RxCLK上的每个频闪灯,是否会显示新的像素值数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    RXCLKOUT将输出PLL从LVDS RXCLKIN检测到的时钟频率,因此无法为反串行器设置新的输出速率。

    对于RxCLKOUT的每个频闪灯,反序列化器输出将同时发送4位红色,4位绿色,4位蓝色,HSYNC,VSYNC, 和DE并联。 可以公平地假设这是信息的"新像素价值"。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael。 因此,对于每个像素时钟,我们会在线路上获得一组新的数据,这意味着我们需要在20.75MHz的频率下为这个特定的摄像机采样。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您的假设是正确的。

    为了便于将来参考,快速进行"封套后"计算以确认这一点,需要考虑像素时钟由以下因素估算:

    [Active Pixel Length (活动像素长度)] x [Active Pixel Width] x [Frame Rate (帧速率)] x [Estimated BlankInterval Factor](估计的空白间隔因子)~ Pixel Clock Frequency (像素时

    空白间隔因子因显示器而异,因此除非仔细查看数据表,否则通常可以安全地假定保守的系数为1.1x或1.2x。 在现代显示屏和摄像头中,消隐间隔因子往往小于1.1x。

    查看您的显示屏,我们可以估计以下内容:

    640 x 512 x 60 fps x 1.1 = 21.63 MHz,它在所需20.75 MHz的附近。

    谢谢!

    Michael