This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD1983EVK:模拟Launchpad (ALP)未显示LMH1983的任何控件

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569764/sd1983evk-analog-launchpad-alp-not-showing-any-controls-for-the-lmh1983

部件号:SD1983EVK
主题中讨论的其他部分:LMH1983,ALP

当我尝试通过ALP连接到LMH1983时,我看不到任何控件。 设备似乎是通过USB连接的,但应用程序不显示正常的控制屏幕。  请参阅屏幕截图。

故障排除/修复此问题的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    在“工具”中,单击“EEPROM设置”。 从这里,应该能够在ALP Nano 1下的级别中添加LMH1983设备配置文件。 请注意,如果树中ALP Nano 1下已经有一个设备,您需要先将其删除,然后再添加LMH1983配置文件,因为ALP Nano 1下一次只能存在一个设备配置文件。

    此致,

    Michael