This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110RT410:如何绕过或禁用CTLE (EQ)

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110RT410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569210/ds110rt410-how-to-bypass-or-disable-ctle-eq

部件号:DS110RT410
主题中讨论的其他部件: DS125DF410

 

您好,

我们的客户将在其应用程序中使用DS110RT410。
他们对CTLE有疑问。

[问题1]
请告诉我如何绕过或禁用CTLE (EQ)。

[问题2]
如果无法绕过或禁用CTLE (EQ),执行以下步骤是否正确?

要在所有情况下手动覆盖CTLE增压,请执行以下步骤。
1.将DS110RT410通道适配模式设置为0,方法是将0x0写入通道寄存器0x31的位6:5。
2.在寄存器0x3a中设置所需的CTLE增压设置(设置0x00)。
3.在寄存器0x03中设置所需的CTLE增压设置(设置0x00)。
4.在寄存器0x40中设置所需的CTLE增压设置(设置0x00)。

[问题3]
他们无法想象升压曲线如何随着CTLE值的变化而变化。
DS110RT410是否有如下链接所示的CTLE增益曲线?
e2e.ti.com/.../167.9796万
<DS125DF410 Default CTLE Table Settings>


此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题[1]和[2]

    DS110RT410的最小设置不是真正的旁路,因为信号仍通过多级线性均衡器。  您在[2]中概述的步骤将使CTLE保持在最小值。

    问题[3]

    DS125和DS110器件采用通用均衡器设计。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢你的帮助。
    我明白答复的内容。
    我会将此信息告知客户。

    此致,

    Hiroaki Masumoto