This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:TIR1000解码器功能不工作

Guru**** 2542670 points
Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567734/tir1000-tir1000-decoder-function-not-working

部件号:TIR1000

TIR1000芯片上的解码器功能对我们不起作用。 根据示波器测试,当我们发送信号(发送至IR_RXD)时,U_RXD上没有任何信号(输出在3.3 V时保持不变)。 我们尝试了重置,尝试了三种不同的芯片,并且在所有芯片上都获得了相同的结果。 以下是我们的联系:

VCC:3.3 V
GND:USB/UART适配器接地
CLK:来自函数发生器的1.843 MHz正弦波
IR_RXD:3.3 V脉冲,大约1.6 微秒宽,在示波器上验证。 (我们是从独立TIR1000芯片上的IR_TXD引脚获取此信息的。 最终,此引脚将连接到光电二极管,但我们首先直接测试电路板,以验证它们是否按预期工作)。

我们不知道为什么在U_RXD上不会产生信号。  我们缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jennifer,

    您是否可以反转您提供给IR_RXD输入的信号? 当U_TXD输入处存在低位时,TIR1000的编码器会在IR_TXD上产生~µ A 1.6 us高脉冲。 但是,解码器功能在IR_RXD上查找低脉冲而不是高脉冲-有关示例,请参见数据表中的图5。 这种反转会在大多数光电元件中自然发生,但如果您将IR_TXD直接连接到IR_RXD,则需要手动执行。

    我希望能有所帮助-请告诉我问题是否仍然存在。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,好的,谢谢!  数据表中确实提到"TIR1000和TIR1000I器件可以在IR_RXD上解码负或正脉冲"(7.3 部分)。  但我将尝试反转信号并查看。

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jennifer,

    这是一个很好的机会,我很抱歉我的组合。 您认为该设备也应该支持相反极性,即使这种情况并不常见。 如果这样可以解决问题,请务必告知我们。 如果没有,我建议检查下一个是时钟信号。 您提到使用正弦波,但通常此输入旨在获取完整的逻辑电平方波信号(例如,来自UART的时钟输出)。 您是否可以重新配置函数发生器以输出方波?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用数字逆变器来转换信号,我们还改变了函数发生器,以产生一个方波。  遗憾的是,我们在U_RXD上仍未收到任何信号。  U_RXD上的输出在3.3 V时为常量  

    下面是现在IR_RXD的输入信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jennifer,

    这很奇怪-输入信号对我来说还可以,所以我不确定可能会出现什么问题。 请您检查一下其他事项吗?

    -重置(针脚5)是否过低?
    - 16XCLK (针脚1)处的信号是否为方波(0 V至3.3 V),频率是否正确?
    - IR_TXD (针脚7)输出信号是否正常(正确的持续时间,电压等)?

    您是否可以向我发送示意图或布局,以便我仔细检查连接?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    我们需要将重置引脚接地...一旦这样做,它就能很好地工作。

    感谢你们的帮助!!