This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130支持4096*2160 602160 60 Hz??

Guru**** 2569325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569531/sn75dp130-sn75dp130-support-4096-2160-60-hz

部件号:SN75DP130

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,DP130是否支持 ˋ4096 *2160 60 Hz?

因为当分辨率为4096*2160 602160 60 Hz时,我们无法使用EVM?

但如果 3840*2160正常2160正常。  

我知道 3840*2160以前2160以前通常叫4K2K,但我们需要 4096*2160 602160 60 Hz。

那么,您可以帮助检查此规格吗?

顺便说一下,我们看到了9.3 数据表 5表4可以通过寄存器选择EVM/5.4g,是否可以从2.7 更改任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    DP130 1.2 与4096*2160@2160@60Hz(4K)兼容。
    实际上,3840*2160@2160@60Hz(UHD)和4096*2160@2160@60Hz(4K)使用相同的数据速率,差异是活动像素。

    您能否详细说明此问题,从PC上,您能看到列出的4K分辨率吗?
    如果列出了4K,从超高清切换到4K将停止工作?
    从2.7Gbps到5.4Gbps的切换是从AUX监控自动完成的,要手动执行此操作,您需要在Sink应用程序中使用应用程序说明DP130,该文档具有Aardvark的代码示例。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    感谢您的回复。
    问:您能否从PC上详细说明此问题,您是否可以看到列出的4K分辨率?
    答:是的,如果删除EVM,我们可以链接4096*2160@2160@60Hz(4K)监视器。

    问:如果列出了4K,从超高清切换到4K将停止工作?
    答:是的,我们看到了4096*2160列表2160列表,但如果我们选择此设置,显示器将呈黑色手控,然后切换到UHD
    但是,如果我们删除了EVM,显示器将在4096*2160上2160上工作。
    我们改变了电缆,但这是同样的现象。
    顺便说一下,电缆已通过认证
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    输入和输出电缆有多长?
    您在EVM中选择了什么均衡器?
    您是否能够通过I2C配置设备?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问:输入和输出电缆有多长?
    我们尝试了1M和1.5M电缆。

    问:您在EVM中选择了什么EQ?
    我们已尝试在EVM上设置所有EQ级别。 但同样的现象

    问:您是否能够通过I2C配置设备?
    很抱歉,我不知道如何通过EVM上的I2C配置器件,您可以为我们分享吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    这很奇怪,我建议手动配置设备,请遵循此应用程序说明:
    www.ti.com/.../slla349.pdf

    本应用手册将指导您配置DP130 (不带AUX监视器),您可以配置DPCD寄存器以选择DAat速率,通道数,VOD,预Empyrean锐影和DP低功耗模式。此外,您还可以为EQ配置DP130特定寄存器。

    在配置设备之前,您可以选择4K并检查DPCD中的配置是否正确。

    此致