This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C线路的ESD保护

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569235/esd-protection-for-i2c-line

主题中讨论的其他部件:TPD4E1B06

您好,  

我们正在为I2C线寻找ESD保护,以下是要求:

1)     电视应该是双向的

2)     反向支架电压最大值- 6V

3)     表面安装

4)成本尽可能低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    我将把这一职位转到适当的论坛。  请记住,TVS的电容会增加I2C总线上允许的总电容。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    在Francis的评论中,您是否介意告诉我这款电视的I2C电容要求是什么?

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每条线路(SDA和SCL)总线电容400pF,符合I2C要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    在搜索您列出的要求后,最接近TVS二极管的设备将是TPD4E1B06。 此器件是双向TVS二极管,最大反向支架电压为5.5V (最接近我能找到的6V)。 此设备的最大线电容为0.95pF。 我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,
    Brian Dempsey