This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159是否支持LS-PCON?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569664/sn65dp159-does-sn65dp159-support-ls-pcon

部件号:SN65DP159

大家好,

 我们的一位客户问我SN65DP159是否是LS-PCON设备? LSPCon的说明如下:

如果没有,我们是否有任何支持LS-PCON的IC? 此外 ,如果 DP159不是LS-PCON设备,是否 因为 DP159只具有 我  上载的LS-PCON描述中提到的第一个功能,而不具有第二个功能?  如果  我 错了,请纠正我。 感谢您的时间和支持!!

Leroy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leroy,您好!

    没错,DP159和我们所有的DP1x9设备都只是电平转换器,我们没有协议转换器。

    此致