This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万A:TPS2.574万A C型适配器应用问题

Guru**** 2550900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569250/tps25740a-tps25740a-type-c-adapter-application-question

部件号:TPS2.574万A

您好,先生,

知道USB C电缆(电缆A C连接器的两端)可以连接到两个充电器(可以使用USB C电缆将充电器A插入充电器B),

您在设备中设置了哪种端口保护来防止可能 连接两个充电器的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接在一起的两个充电器"不应"导致VBUS通电,因为两者都不会获得正确的签名。