This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:旁路模式下的CDR行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569001/ds125rt410-cdr-behavior-in-bypass-mode

部件号:DS125RT410

我想在我们的CWDM多路复用器平台的新设计中使用DS125RT410器件,用于不同光学信号的时钟和数据恢复。 我必须支持STM-1/4/16/64,以太网100BR,1GF,10G和CPRI1以及CPRI2。 DS125RT410套件适用于除100BT,STM-1和STM-4之外的所有必需客户端信号。 对于设备不支持的客户端信号,我打算使用设备的CDR旁路功能,但我发现设备数据表中的数据有点令人困惑。 数据表中的表6指出,如果设置了寄存器0x09的位5以及寄存器0x3F的位7,则设备输出处将显示原始数据。 但是信道寄存器3F是保留的,我想用户不会使用它。  因此,请您说明我是否必须使用0x3F寄存器,以及是否可以在CDR旁路模式下使用此设备来处理皮重超出分频范围的信号?

CDR旁路模式中的均衡和预重功能发生了什么情况,它们是否处于活动状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rade,

    我对这种困惑表示歉意。 建议同时设置寄存器0x09的位5和寄存器0x3F的位7。 正确的是,寄存器0x3F在数据表中列为预留。 设置位7将禁用快速CAP重新搜索,这将在原始模式期间阻止输出断电(静音)。

    是的,我们的设备可以在CDR旁路模式下用于超出分频器范围的信号。

    对于去重和均衡,CTLE块和输出驱动程序仍在CDR旁路模式下工作。

    如果您有任何其他问题,请告诉我,