This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:使用TCA6424A的INT引脚中的中断过多

Guru**** 2481275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569264/tca6424a-too-many-interrupts-in-int-pin-using-tca6424a

大家好,

我将此问题从Linux论坛中移出: e2e.ti.com/.../56.7929万

我在  Linux平台上使用TCA6424 IO扩展器,一切 正常,但INT引脚产生太多中断。 众所周知 ,当任何输入更改时,INT中断都必须更改。 我正在使用开关来生成PCB中的更改,但我通常会获得此类型的波形:

我的Linux平台有5个中断,有没有办法避免此问题? PCA9454A以这种方式工作是否正常?

我本周末平静地思考了这个问题,我认为它可以在输入中重新出现,因为我使用的是切换开关,如下所示:

用于检查 TCA6424 是否工作正常。

有什么建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:
    您是否查看过引脚上的电压以确认电压实际上与中断一致? 这些开关有时需要对输入应用过滤器,或者您可能需要进行数字过滤。
    Francis Houde