This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0031:10位和20位

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568619/lmh0031-10bit-and-20bit

部件号:LMH0031
线程中讨论的其他部件: TMS320DM8168

您好,

LMH0031具有10位或20位并行视频输出/luma色输出。如何将其与TMS320DM8168连接起来? 因为我看到8位/16位捕获?

我必须进行10b/8b解码吗?

请提供实现 HD-SDI -->视频处理器的任何部件以执行反交错和H.264压缩。

谢谢!

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    LMH0031是反序列化程序。 它获取高速数据,然后将数据反序列化为10或20位。  通常在串行器端,8位或16位模式的未使用位(LSB)被强制为零。 然后在LMH0031端,处理器将忽略这些LSB。 所以这一切都取决于TX端。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    感谢您的回复,

    我们是否对其进行任何控制,以强制在 解串器输出DV[9:0]/DV[19:0]中的附加2bits/4bits为未使用的位时将其设为零?  

    谢谢!

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siva,

    解串器对此没有任何控制。 某些视频规范专门假定或要求忽略这两个或四个位。 因此,连接到LMH0031输出的DSP可以自动忽略这些位。

    此致,Nasser