请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB522P 主题中讨论的其他部件:SN65LVPE502A,
您好,
我需要在已投入生产的主板上用TUSB522P替换SN65LVPE502A。 在该板上,引脚5 (EN_RXD)连接到3.3V。 TUSB522P数据表建议在其上使用4.7 kOhm上拉电阻(除了有源信号驱动器外,我不是这样做的)。 由于EN_RXD也是一个重置信号,是否绝对需要该电阻器,例如在Vcc启动时引入重置延迟,或者直接Vcc绑带是否也可以在不上拉的情况下使用?
谢谢
Luca