This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:开放式LVDS输入

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568836/ds25br150-open-lvds-input

部件号:DS25BR150

你(们)好

如果未将驱动输出连接到ds25br150输入,我是否需要一些外部上/下拉电阻器?

感谢您的回答

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    DS25BR150没有内部机制,无法在输入上没有信号时关闭输出。 LVDS电路的增益相对较高,因此即使30mV的噪声也会转换为相对完整的摆幅输出振荡。  如果设备打开时DS25BR150没有输入,我们建议使用故障安全偏置。 故障安全电路类似于以下内容:

    您还可以在AN-1194中找到有关故障安全偏置的更多信息: www.ti.com/.../snla051b.pdf

    谢谢!

    Michael