This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:关于DS90C385A的TxIN引脚的输入等效电路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568809/ds90c385a-about-input-equivalent-circuit-of-txin-pins-of-ds90c385a

部件号:DS90C385A

您好,先生,

我对DS90C385A的TxIN引脚的输入等效电路有疑问。

DS90C385A数据表中没有对应的输入端子电路说明。

说明在R_FB引脚上有一个内部下拉电阻器。

与R_FB端子一样,TxIN引脚是否内置下拉电阻器?

如果将TxIN引脚置于Hi-Z状态以进行多个usec,是否存在问题?

此致,

Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masumoto-san,

    由于没有明确说明TxIN引脚有下拉电阻的信息,因此必须假定它们没有内部下拉电阻。 TxIN针脚在几微秒内保持Hi-Z状态应该不会出现问题。

    但是,如果有TxIN不会使用,我建议将这些未使用的发射器输入引脚绑定到GND。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael-San,

    感谢你的帮助。
    我明白答复的内容。
    我会将此信息告知客户。

    此致,
    Hiroaki Masumoto