This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544 2.0 插入损耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569088/tps2544-tps2544-usb2-0-insertion-loss

部件号:TPS2544

尊敬的团队:

TPS2544是否符合以下英特尔KBL-U对2.0 with 1.2 的要求?

如果是,我能知道 TPS2544中D+/D-的插入损耗@240Mhz吗?

因此,我们可以估计从KBL-U到TPS2544的USB D+/D-布局跟踪是否过长。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据数据表,我们发现开关电阻和电容如下:

    从图10中,我估计插入损耗在240MHz时为~-0.7dB。