This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:单通道操作和双通道操作之间的功耗差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568825/tusb1002-difference-of-power-consumption-between-single-channel-operation-and-dual-channel-operation

部件号:TUSB1002

大家好,

我的客户考虑使用TUSB1002进行单通道操作。
您能否告诉我单通道操作和双通道操作之间的功耗差异?

此外,请告诉我您是否考虑使用单通道操作,以下内容除外。
(数据表第16页)


此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    唯一要考虑的是您提到的问题,而且功耗应介于50%和60%之间,因为客户将停用一半的模拟电路。

    此致,
    迭戈。