This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2122:DS92LX211和DS92LX2122信号可靠性和失去锁定

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX2121, DS92LX2122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568101/ds92lx2122-ds92lx211-and-ds92lx2122-signal-reliability-and-losing-lock

部件号:DS92LX2122
主题中讨论的其他部件:DS92LX2121

你(们)好

我们在 显示应用程序中使用DS92LX2121/DS92LX2122部件2122部件。  我不能让这些部件变得可靠,它们失去锁定或出现间歇性I2C错误。 我在电源过滤和去耦方面花了很多时间。 只要存在EMI干扰,部件就会失去锁定。 这可能包括打开台灯或静电放电到几英尺远的机室壁。 锁定销在1-10US时下降到低电平。

将铁氧体磁珠放置在信号和电源电缆上似乎可以减少问题,但不能消除问题。 丢失锁定可能导致I2C错误和/或LCD出现故障。 我们使用的是带有电源,GND和单个100ohm双绞线的自定义电缆。

我们是否可以获得任何类型的设计支持来帮助解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl,您好!

    感谢您的帖子,并对轻微延迟表示抱歉。

    从您的评论来看,您似乎已经解决了传输问题的典型罪魁祸首。

    我们过去已经看到,有时通信会受到背信道通信(BCC)问题的影响,因为一个潜在的问题是SerDes芯片组没有实现最佳的回声抵消。 对于通用电缆,我们已经看到设置DES Reg 0x27 = 0xE0会有所帮助。 您能否检查一下这对您的案例是否有帮助?

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    我已向固件程序员确认寄存器0x27 = 0xE0。

    是否有任何其他寄存器可以帮助您完成此操作? 是否有任何文档随附?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl,您好!

     

    感谢您确认注册设置。

     

    为了更好地满足您的请求,您能否将示意图和布局发送给我们以供查看? 有几个区域可能导致锁定问题。

     

    •          为了获得最佳性能,系统应使用(ds92lx2121.pdf第33页)

    •屏蔽双绞线(STP)电缆

    •100Ω±Ω 10 % 差分阻抗和24 AWG (或更低AWG)电缆

    •线对内偏斜低(小于0.1UI),阻抗匹配

    •端接未使用的导线

    •反序列化器寄存器0x27的最佳设置(参见表2)

    •          查看EQ后的CML信号质量

    •          查看电源/接地布局和原理图, 以寻找在EMI事件期间提高性能的方法

     

    您可以将原理图和支持文档发送至我的电子邮件 :dennis.wu@ti.com

     

    此致,

    Dennis