This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211的最大USB电缆长度

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565259/tusb211-the-maximum-usb-cable-length-of-tusb211

部件号:TUSB211

尊敬的各位:

我对TUSB211有一些疑问。

1.一根TUSB211可以支持的最大USB电缆长度是多少?

2.如果使用了多个TUSB211, USB电缆的最大长度是多少?

3.您能提供TUSB211的详细原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip,您好!

       TUSB211可提高信号的转换速率,但不能提高直流电平,因此最大迹线长度还取决于电缆的寄生电阻。 我们在10 m 电缆上使用两个TUSB211进行级联(电缆两侧各一个),结果是积极的。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 迭戈,
    我们的客户制作了TUSB211主板。
    电缆长度3 m =>使用一个TUSB211板,我们获得了通过的眼图。
    电缆长度5 m =>使用一个TUSB211板,我们获得了眼图故障。
    电缆长度5 m =>使用两块TUSB211板在端部,我们获得了"眼部故障"图表。 我们得到的结果比使用一个TSUB211更糟糕。

    您是否建议解决此问题?

    您能否提供TUSB211的详细原则?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Philip:

       请分享两台TUSB211上的结果和配置。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    什么是带有通过近端掩码的电缆长度1 TUSB211支持?
    带近端面罩的两个TUSB211电缆长度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Philip:

    对于单个TUSB211,最长为2-3米,可通过近端眼。 由于电缆上的压降,使用两个TUSB211实际上大致相同,质量更好的电缆可以通过2扩展到~4米。

    此致,

    迭戈。