This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 -抖动和均衡

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567990/sn75dp130-sn75dp130---jitter-and-equalisation

部件号:SN75DP130

您好,

正在寻找具有SN75DP130输出抖动经验的任何人,他们会遇到高输入抖动...

我们使用SN75DP130设备对DisplayPort中继器卡进行了非常简单的设计。 我们在卡的输入端看到大约90ps (5.6Gbps),在输出端看到大约120PS。 与数据表相比,这看起来真的很糟糕,这似乎意味着输出抖动的数字要低得多。 我们没有一种简单的方法来更改EQ,我们设置为默认的自动低电平,根据数据表,对于此输入抖动级别而言,低电平过低, 但我们想尝试确定这是唯一的问题还是我们的设计/ PCB布局存在其他根本问题。

因此,任何对'D P130和抖动有经验的人的意见都值得赞赏。

谢谢

朱利安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    Dp130的最大数据速率为5.4Gbps。

    此设备是驱动器,因此不会清除输入抖动。

    如果您需要清除抖动,则需要重新计时器,请查看x模式下的DP。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的回复。 抱歉,我指的是5.4Gbps,而不是5.6。

    例如,图4中的'总输出抖动'数字是否要添加到输入抖动中? 因此在我们的情况下,输入功率为90 ps,输出功率为120 PS,因此数据表的相关数字为30 ps,这似乎与数据更一致,因为我们使用了错误的EQ设置。 那么,您认为我们是否拥有合理的PCB布局,并且能够从设备中获得正确的性能?

    谢谢

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:

    数字是有意义的,但是,就这个数字而言,我不会说布局是好的。
    在必须控制阻抗,x-talk,线对内,线对间偏移的布局中,请参阅TI hihg-Speed Interface Layout Guidelines: www.ti.com/.../spraar7f.pdf

    DP130可以清除噪音产生的一些抖动,GPU产生的抖动不受影响。

    DP159是一种重计时器,如果不是太低频率抖动,它将消除输入抖动。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moises

    我们遵循了布局指南,专为阻抗和偏斜而设计,因此我认为我们应该使用EQ设置来尝试优化抖动。

    感谢你的帮助。 如果我们需要进一步的帮助,我们可以直接与您联系吗?

    此致

    朱利安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:

    我们倾向于将所有不涉及机密信息的问题保留在E2E中,以便整个社区都能从回答的问题中受益。
    如果您想要升级问题,您可以要求您的FAE提交HelpMe TT
    通过电子邮件处理的问题可能容易在大量电子邮件中丢失,但我们可以使用它来共享机密信息。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    好的,我理解。

    我可以问您最后一个问题吗?您是否有任何测试和验证DisplayPort设备的建议或指导。 理想情况下,我们想在英国的长椅上尝试一些东西。 我看过一些主要品牌,但它看起来非常复杂,令人生畏!

    谢谢

    朱利安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    遗憾的是,我们没有测试指南,EVM测试过程只是设置跳线,正常操作(不是覆盖)为电路板供电,连接源和显示屏,如有必要,调整EQ。

    这是EVM用户手册: http://www.ti.com/lit/ug/sllu143a/sllu143a.pdf

    此致