This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:USB上行和下行端口设计中不包括串行端接和捆扎电阻器?

Guru**** 2829905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568317/tusb4041papevm-serial-termination-and-strapping-resistors-not-included-in-the-design-for-usb-upstream-and-downstream-ports

部件号:TUSB4041PAPEVM

 在评估板上找不到任何串行端接和捆扎电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    串行电阻器,边缘控制电容器和DP/DM线路上的下拉电阻位于集线器内部。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    在哪里可以找到与集线器中的DP/DM行相关的内部组件的信息和值? 我在 数据表中找不到有关这些组件在集线器中内部的任何信息。 您是否有单独的应用通知或其他文档?

    下行端口:串联电阻器,边缘控制电容器和下拉电阻 器(15kOhm??) 位于集线器内部

    上游端口:此端口的内部组件如何? 我n´t您没有用于上游DP/DM线路的下拉电阻器? 我相信 集线 器具有串行电阻器,边缘控制电容器,并且可以通过内部1.5kOhm电阻器发出数据速率信号,该电阻器可以启用或禁用。   因为根据USB规范,您应该使用连接到D+的上拉电阻器将自己指定为全速设备,或者使用连接到D-的上拉电阻器将自己指定为 低速设备。 高速设备将作为全速设备(1.5k至3.3v)进行连接。 连接后,它将在复位过程中发出高速啁啾声,如果集线器支持,则建立高速连接。 如果设备在高速模式下运行,则会移除上拉电阻以平衡线路。

    这些 上拉 电阻器(1.5kOhm??) 对于 集线器内部的上游端口,是否可以在固件控制下打开和关闭电阻器,而无需外部电阻器?

    /Mikael