This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:散热规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341, LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567585/lmh0340-thermal-specifications

部件号:LMH0340
主题中讨论的其他部件: LMH0341LMH0394

您好,

产品LMH0340和LMH0341的接线板热阻是多少? 设备下面有一个散热垫,我认为它用作冷却器。 数据表中提到了接点到环境的热阻,但没有关于接点到板的信息。 有人能帮帮我吗?

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,由于此设备随附散热器,因此尚未在此设备上测量ThetaJB,而ThetaJA在此处更为关键。 只要设备散热器正确焊接在PCB上,与ThetaJA相比,ThetaJB就可以忽略不计。
    我将给您发送一封关于IC散热的应用说明。
    此致,
    Murat。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,Murat!

    您好,Ali,

    我在我们的热建模数据库中进行了搜索,我们确实有这个设备和封装的热结点信息。 请参阅以下参数:

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    如果LMH0394设备可用,您还可以提供相同的信息吗?

    谢谢!

    Murat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murat,

    你很幸运。 我找到了这些值。 请注意,它们在数据表中略有不同,因为下面所述的热值来自单独的建模请求。 请使用以下值作为参考,因为它们是最新的:

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太好了,谢谢Michael。

    周末愉快!

    Murat。