This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0071:支持DVB-ASI分组模式和突发模式

Guru**** 2349980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568180/lmh0071-supported-dvb-asi-packet-mode-and-burst-mode

部件号:LMH0071

LMH0071:支持DVB-ASI分组模式和突发模式

您好,

我们的客户正在考虑LMH0071,他们有一个问题。
LMH0071是否支持DVB-ASI分组模式和突发模式?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nao,
    LMH0071在24毫秒内锁定。 只要这是可以接受的,它就可以锁定到突发或分组模式。
    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser

    感谢您的快速反馈。 我还有一个问题。

    如果输入符合以下条件,LMH0071将输出哪种数据?

    1. SDI数据始终为"高"。
    2,SDI数据始终为低。
    3. SDI数据与10b/8b代码不兼容。
    4. SDI数据为反向DVB-ASI。


    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nao,
    LMH0071是反序列化程序。 它提取恢复的时钟并使用它对传入数据进行采样。 然后,这些传入数据被剥离并传输到5个LVDS对。 如果数据始终保持高或低,则无法恢复时钟,因为没有转换,因此设备会解除锁定。 另一方面,对于上述案例3和4,只要此模式的数据速率正确- 270Mbps,设备就会恢复时钟并将此数据输出到LVDS对上。
    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nasser

    感谢您的快速反馈。

    此致,
    NAO