This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CS:需要有关DP8.3867万 RXFSTS寄存器的更多信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568595/dp83867cs-need-more-information-regarding-the-dp83867-rxfsts-register

部件号:DP8.3867万CS

您好,

我们在SGMII模式下使用DP8.3867万CS。  


请指定RXFSTS UCAST_RCVD和BCAST_RCVD位是何时相对于线缆或SGMII线路上接收的最后一个以太网FCS八位字节进行设置的,我认为这取决于特定RX FIFO设置(PHYCR reg中的RX FIFO深度)。  

在断言SFD_ERR或BAD_CRC的情况下,接收到的数据在发送到SGMII RX线路之前是否已修改或截断?  如果是,请具体说明。


谢谢!

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    我们无法提供从数据包接收到UCAST_RCVD/BCAST_RCVD位设置的时间。

    如果是SFD_ERR和BAD_CRC,PHY不会修改数据包。

    此致,
    Aniruddha