This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:适用于TUSB2046B的Crystal

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568647/tusb2046b-crystal-for-tusb2046b

部件号:TUSB2046B

 TUSB2046B数据表(Fox electronics HC49U-6.00MHz 30\50\0-70\20)中建议的晶体已过时,其直接替换(FC4UTCBCLI) 6.0 被分类为定制,此外,我还需要SMT晶体。 是否可以使用 FQ7050B-6.000 ? 如果是,与这种新型晶体相关的电容器和电阻值有任何变化。 我附上Crystal Datasheete2e.ti.com/.../Fox_5F00_FQ7050.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Milton:

    是的,晶体是合适的。 您可以使用的电容器没有变化。 CL = 27 pF至33 pF。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,此致