This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159差分信号PCB布局

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568598/sn65dp159-sn65dp159-differential-signal-pcb-layout

部件号:SN65DP159

大家好,

客户询问是否可以将DP159差分信号通过连接器的引脚到引脚之间的HDMI连接器? 附件是PCB布局示例,如果对此差分痕量路由有任何问题,请进行注释? 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    这似乎是路由此信号的唯一方式,接头上会有一些阻抗差异,当差分对更近时,它将稳定下来。
    doný 测量差分阻抗的合规性测试,但在测量之前,我们知道其影响。
    除了trhu孔引脚外,还必须在连接器的光层进行布线,以避免从通孔引脚中产生超小的末节。
    如果客户可以切换到带有表面安装引脚的连接器,则更好,这些连接器在信号完整性方面更友好。

    此致