This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:IOS设备问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567033/tps2511-issues-with-ios-devices

部件号:TPS2511

我使用TPS2511设计了一个简单的USB直通器件,它允许我在充电时控制所连接器件的电流消耗。 它适用于Android设备,但当我在Apple设备(iPhone/iPad)上尝试它并将电流限制设置为高于100 mA时,我收到以下警告:

"可能不支持此附件"

然后,Apple设备将电流消耗限制为100 mA,无论我将Ilim_set电阻设置为什么值。 我附上了一个设计示意图。 有人对发生的事情有什么想法? 它是否与ESD保护设备相关?e2e.ti.com/.../USB_5F00_Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P1处VBUS源的当前容量是多少? 它应高于TPS2511电流限制的设置值。 您可以在P1-1上放置一个示波器,然后查看在J1上连接除法器模式设备时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流容量是我插入的任何电流,通常是容量更高的专用充电器。 我用我的iPhone附带的充电器试用了它,我相信它是1A的,但仍然没有运气。 明天我将尝试一个示波器,并汇报。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在P1-1上附加了一个示波器,观察到在J1上连接任何类型的设备时,不会出现电压降。 但是,TPS2511的输出引脚(8)出现明显的电压降。 IOS设备似乎感应到此电压降并停止较高的电流充电,因为引脚8处的电压很快恢复到5.0V。 Android设备似乎不关心电流下降,继续在VBUS下降的情况下愉快地充电。 电压下降的原因有什么想法? 我将要紧固提升销8并将P1-1直接连接到J1-1。

    某些屏幕截图,上部蓝线为J1-1 (U1-8),青线为J1-2:

    Android插件:

    iOS插件:

    D-ON插件的屏幕截图:

    Android:

    iOS: