This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:我们是否可以使用带有驱动器IC的DisplayPort 1.2 交换机? 或者我们可以使用TS3DV642 +转换器IC吗?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS212, HD3SS213, HD3SS215, HD3SS214, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568208/ts3dv642-may-we-have-displayport-1-2-switch-with-re-driver-ic-or-can-we-use-ts3dv642-redirver-ic

部件号:TS3DV642
主题中讨论的其他部件: HD3SS212HD3SS213HD3SS215HD3SS214SN75DP130

您好,先生

我们是否可以使用带有驱动器IC的DisplayPort 1.2 交换机? 或者我们可以使用TS3DV64 +转换器IC吗?

如果是,您可以建议IC吗?

                         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柏忌,

    TS3DV642是无源FET开关,可以理想地建模为0欧姆线,因此使用转接器不会有问题。 我会将此主题移至消费者和计算论坛,以获得有关驱动程序的帮助。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    TS3DV642不属于我们的团队,我们提供无源开关HD3SS212,HD3SS213,HD3SS214和HD3SS215,具体取决于您的需求。
    对于1.2 ,您可以使用SN75DP130作为重驱动器,使用SNx5DP159 (x模式)作为重定时器。
    由于我们没有适用于DP的EQ开关,因此您需要双芯片解决方案。

    此致