This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:差分输出电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176, SN65HVD50, SN65HVD05, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568679/sn65hvd1176-differential-output-voltage

部件号:SN65HVD1176
主题中讨论的其他部件: SN65HVD50SN65HVD05PROFIBUS

TI是否具有比SN65HVD1176具有更高最小差动输出电压的驱动器?  2.4 V–3V至54欧姆?

 

数据速率并不重要。 10Mbps应该正常,因为客户 的运行速度为3.125Mbps。

 

寻找Intersil ISL4486IBZ-T的替代产品   

 

SN65HVD1176建议审查并 收到有关差分输出电压的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,

    如果必须为54欧姆负载,SN65HVD1176 是 RS485收发器的理想选择,可实现高输出。 在相同的测试条件下,它比ISL4486IBZ-T (2.1V与2.3V)低200mV。 如果它与RS422负载类似100Ohm,您可以查看SN65HVD50 (www.ti.com/.../sn65hvd50.pdf),它具有2.4V VOD,非常接近ISL4486IBZ-T (2.5V)的规格。 我们还提供SN65HVD05 (http://www.ti.com/lit/gpn/sn65hvd05),高输出驱动器设备(数据速率较低的HVD06和HVD07),这些设备不是Profibus设备,但提供至少2.5V的54欧姆驱动。  如果您有其他问题,请告诉我。