This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:可以串联两个计时器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568441/ds250df810-possibility-of-having-two-retimers-in-series

部件号:DS250DF810

我们的系统将使用DS250DF810。 线路卡有两个或四个部分。 在测试装置中,我们通常会将端口循环到端口。 如果我们使用带有Retimer的线路卡执行此操作,我们会将teo Retimer串联连接。 我们不相信这是一个好主意,这是否会造成太多抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 拥有两个级联计时器应该根本不是问题。 我们在评估中经常使用此配置,第二次定时器输出的随机抖动仍然非常低。

    此致,

    Rodrigo Natal

    DPS应用工程师