This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:DS90LV027A 20MHz,65米?

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV027A, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568021/ds90lv027a-ds90lv027a-20mhz-65-meters

部件号:DS90LV027A
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS4

DS90LV027A的数据表 显示输入逻辑为LVCMOS,而参数表显示为LVTTL。  似乎没有太大的差异,顺便说一下,在Vcc =3.3V时,这两个都没有,但希望确认。

此外,更重要的是,我的客户希望在 65米 长的电缆上获得20MHz信号。  他们要求一个双LVDS驱动器接收器 ,所以我想确保027A和028A是 这个应用的一个好选择。

请作出评论

谢谢,TI-AFA的John Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚听到客户的反馈,他们希望使用1.8V逻辑。 这对于LVCMOS是否正常,或者我们是否有另一个更适合的双驱动器接收器对? 请尽快告诉我-谢谢,TI-AFA的John Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    20 MHz时,65米长的电缆损失为~ 6 dB。 这对于LVCMOS逻辑来说太大了。

    可以开发外部被动均衡器,并将其与LVDS结合使用,以获得高保真信号。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢-为了清晰起见,这里的目的是查看027A驱动器的输入是否为1.8V逻辑,这样027A驱动器的LVDS输出将为028A接收器(65米远)供电,028A接收器是否可以输出1.8V逻辑? 如果没有,您是否可以推荐其他选项? 也许只是在驱动程序输入和接收器输出上添加级别转换?

    请告诉我。

    谢谢,TI-AFA的John Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    LV027A输入不具有100 % 可靠性,因为1.8V逻辑不能完全满足VIH电压要求。

    LV028A输出将过度驱动1.8V输入,除非输出端接至GND以限制VOH。

    我建议使用某种类型的转换来调整到1.8V信号电平。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Lee,

    SN65LVDS4表示它是一个“1.8 -V高速差动线路接收器” (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds4.pdf ),这似乎是客户所寻找的-只是 一个双封装。  您知道我们是否有此零件的双版本吗?  我找不到它...

    谢谢,TI-AFA的John Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我不是LVDS产品线这一部分的专家。 我四处看了看,找不到具有1.8V电源的任何双功能。

    此致,