This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:我们想要设计3G-SDI分配器(一个输入,两个输出、4个输出、8个输出),如果我们可以使用LMH0344+LMH0302完成0302完成这种功能?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0302, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568483/lmh0344-we-want-design-3g-sdi-distributor-one-in-and-2-outputs-4-outputs-8-outputs-if-we-can-use-lmh0344-lmh0302-finish-this-kind-of-function

部件号:LMH0344
主题中讨论的其他部件: LMH0302LMH0324

您好,先生

我们想要设计3G-SDI分配器(一个输入,两个输出、4个输出、8个输出),如果我们可以使用LMH0344+LMH0302完成0302完成这种功能?

或者,如果您有建议方式?

                        太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    是的,这是一种可能性。

    另一种可能是使用LMH0324 (电缆均衡器)+ LMH318 (电缆驱动器+重新锁存器),它使用更更新的器件架构来实施SDI分发网络,LMH0324-18EVM可作为参考购买。

    此致,

    Michael