This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340是否只能使用4位LVDS接口?

Guru**** 2945030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341, DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568273/lmh0340-can-lmh0340-be-used-only-4bits-lvds-interface

部件号:LMH0340
主题中讨论的其他部件: LMH0341, DS32EL0421, DS32EL0124

您好,

客户正在考虑LMH0340将LVDS接口与仅具有4位LVDS输出的Sony FCB-EV7310 (全高清1080p/60)摄像头模块配合使用。

客户是否可以使用LMH0340 4位LVDS接口连接至Sony摄像头模块?

要使用它,她如何处理未使用的LVDS对?

请让我尽快得到您的答案。

此致,

尼基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,
    可以是LVDS常高或常低。 请注意LMH0340在该位的位置保持高或低。
    您能否向我们发送此应用程序的结构图?
    请查看SN65LVDS324设备。 这支持Sony接口(注释表1)。
    www.ti.com/.../sn65lvds324.pdf
    此器件从LVDS传输到LVCMOS,后者可以采用不同的接口。
    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:

    请让我澄清一下。
    LMH0340只能使用4位接口,未使用的对(可能是TX4+和TX4-)需要保持高或低,对吗?

    此致,
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    您的理解是正确的。 请注意,要使其发挥作用,有两个限制:

    1)。 另一侧应该有另一个LMH0341,以便它可以反序列化并提供这些5位LVDS和提取4个LVDS信号。

    2)。 LMH0340/341锁定SDI数据速率,我不确定Sony摄像头能否生成此数据速率。 如果LMH0340/341体系结构/接口确实适用于此应用程序,则更好的选择可能是使用DS32EL0421和DS32EL0124。 这些是宽带串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行

    此致,Nasser